Configurar una cuadrícula de datos
Configure una cuadrícula de datos para obtener datos de un nodo de proyecto o de una base de datos.
- En laVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón derecho en un contenedor y, a continuación, elija .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadModeloy un nodo.Nodo seleccionadoCuadro combinadoObjeto de base de datosValores contenidos en tablas de base de datos.Nodo del proyectoValores de atributos o propiedades de todos los nodos secundarios directos.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (opcional) Especifica el tipo de elementos que se mostrarán en el objeto estableciendoItemKind.CONSEJO:La propiedadItemKindse establece automáticamente con el tipo/variable de objeto reconocido entre los nodos secundarios.Por ejemplo, si el modelo está basado en un nodo de carpeta que contiene varias instancias de un tipo de objetoMotor,ItemKindse establece automáticamente en la referencia al tipoMotor. En este caso, los valores que se muestran son los atributos o propiedades de diferentes instancias (Motor1,Motor2,Motor3y así sucesivamente).
- Añada columnas a la cuadrícula seleccionandojunto aColumnas.
- Configure las columnas estableciendo los valores de propiedad deTextoyTítulo.
- (Opcional) EnEventos, asocieSelección cambiadacon el métodoActualizar.Los elementos contenidos en el objeto se actualizan cada vez que interactúa con él.
- (Opcional) Ordenar elementos estableciendo los valoresCriterio de ordenaciónyOrdenar por.
Entregue su opinión