Pantalla

BrowseName
Screen
SuperType
Panel(Panel)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color de fondo
BackgroundColor
Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado.
Alineación horizontal
HorizontalAlignment
Alineación del objeto en el eje horizontal. A la izquierda = El lado izquierdo está ubicado en el lado izquierdo del contenedor, excepto el margen izquierdo; A la derecha = el lado derecho se coloca en el lado derecho del contenedor, excepto el margen derecho; Al centro = el centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto los márgenes izquierdo o derecho; Estirar = El ancho del objeto es igual al ancho de contenedor, excepto los márgenes izquierdos o derecho.
Alineación vertical
VerticalAlignment
Alineación del objeto en el eje vertical. Superior = el lado superior está ubicado en la parte superior del contenedor, excepto el margen superior; Inferior = el lado inferior se coloca en la parte inferior del contenedor, excepto el margen inferior; Centro = el centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto los márgenes superiores o inferiores; Estirar = la altura del objeto es igual a la altura del contenedor, excepto los márgenes superiores o inferiores.
Visible con clic
HitTestVisible
(Heredado del panel)
Elemento que mover
MoveTarget
(Heredado del contenedor)
Visible
Visible
(Heredado del elemento)
Habilitado
Enabled
(Heredado del elemento)
Opacidad
Opacity
(Heredado del elemento)
Margen izquierdo
LeftMargin
(Heredado del elemento)
Margen superior
TopMargin
(Heredado del elemento)
Margen derecho
RightMargin
(Heredado del elemento)
Margen inferior
BottomMargin
(Heredado del elemento)
Ancho
Width
(Heredado del elemento)
Altura
Height
(Heredado del elemento)
Rotación
Rotation
(Heredado del elemento)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.