Buscar
Ayuda de FactoryTalk Optix Studio
Estilo de panel de navegación
Propiedades globales de todos los objetos del panel de navegación del proyecto.
BrowseName
NavigationPanelStyle
SuperType
Estilo de control
(ControlStyle)
Propiedades
Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color
InactiveColor
Color
Color del rango.
Color de texto inactivo
InactiveTextColor
Color
Color principal activo
ActivePrimaryColor
Color
Color utilizado para indicar el color de la ficha seleccionada actualmente.
Color secundario activo
ActiveSecondaryColor
Color
Color utilizado para indicar el color del texto de la ficha seleccionada actualmente; se omite cuando Aspecto = Subrayado
Color de fondo
BackgroundColor
Color
Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado.
Familia de fuentes
FontFamily
Font
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Font weight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Boolean
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Size
Tamaño de fuente.
Radio
Radius
Size
Radio de los ángulos de los objetos.
El icono usa el color del texto
IconUsesTextColor
Boolean
Cuando es Verdadero, el icono de la ficha tendrá el mismo color que el texto de la ficha
Espaciado de fichas
TabSpacing
Size
Establece el espacio entre las fichas
Referencias de objetos y variables
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.