Crear un widget para agregar usuarios
Este widget permite agregar nuevos usuarios mediante la determinación de su nombre, contraseña y configuración regional.
- Cree el panel CreateUserWidget:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccione y escribaCreateUserWidget.
- Agregue etiquetas:
- Agregue tres etiquetas. Para ello, haga clic con el botón derecho enUserDetailsy seleccione .
- Para cambiar el nombre de las etiquetas, pase el cursor por encima de cada etiqueta, seleccione y escriba:
- NameLabel
- PasswordLabel
- LocaleLabel
- SeleccioneNameLabely, enPropiedades, establezcaTextoenName.
- SeleccionePasswordLabely, enPropiedades, establezcaTextoenPassword.
- SeleccioneLocaleLabely, enPropiedades, establezcaTextoenLocale.
- Agregue un cuadro de texto para la contraseña de usuario:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enCreateUserWidget (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione y escribaPasswordBox.
- EnPropiedades, establezcaTipo de contenidoenPassword.
- Agregue un cuadro de texto para el nombre de usuario:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enCreateUserWidget (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione y escribaNameBox.
- Cree un selector de configuración regional:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enCreateUserWidget (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro combinado, seleccione y escribaLocaleCombo.
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadModeloy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree el botón Agregar usuario:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enCreateUserWidget (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccione y escribaCreateButton.
- EnPropiedades, establezcaTextoenAdd User.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccione y seleccione
- Cree un vínculo dinámico entreNombrey .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree un vínculo dinámico entrepasswordy .
- Cree un vínculo dinámico entrelocaleIdy .
- Junto aEvento MouseClick, seleccione y seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entreNewPanelPathy .
- Cree el botón Cancelar:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enCreateUserWidget (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccione y escribaDiscardButton.
- EnPropiedades, establezcaTextoenCancel.
- Junto aEvento MouseClick, seleccione y seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entreNewPanelPathy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Organice los elementos de la interfaz.
Entregue su opinión