Etiqueta
Visualiza un texto.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Alineación horizontal de texto | TextHorizontalAlignment | Indica dónde se coloca el texto en el eje horizontal. | |
Alineación vertical de texto | TextVerticalAlignment | Indica dónde se coloca el texto en el eje vertical. | |
Ajuste de línea | WordWrap | Habilitar/deshabilitar el ajuste de línea automático cuando el texto es más ancho que el contenedor. Se omite si el ancho del objeto es automático o cuando se establece una abreviatura del texto. | |
Reducción de texto | Elide | Modo de reducción de texto. Inserta tres puntos (...) en la posición indicada cuando el texto es demasiado largo para el espacio disponible. Se omite si el ancho del objeto es automático o cuando se establece el ajuste de línea. | |
Parpadeo | Blink | Permite que el objeto parpadee periódicamente y se omite cuando el objeto no es visible. | |
Entregue su opinión