Tipos de identidad de usuario para un cliente

Cuando un cliente se conecta a un servidor, el cliente transmite información que identifica al usuario.
Los tipos de autenticación UA incluyen:
  • Token de identidad anónima
    . No hay información disponible sobre el usuario.
  • Token de identidad de nombre de usuario/contraseña
    . Usuario identificado por el nombre de usuario y la contraseña. El cliente envía la contraseña del usuario al servidor.
  • Certificado
    . Usuario identificado por un certificado X.509v3. El cliente envía al servidor una firma creada con la clave privada asociada con el certificado.
    CONSEJO: El certificado debe estar instalado en el servidor y ser de confianza. El
    Nombre común
    debe especificar el nombre del usuario para iniciar sesión. El usuario debe existir en el servidor OPC UA. Para obtener más información, consulte Crear un certificado.
Las credenciales deben cifrarse con su clave pública aunque no haya firma ni cifrado de mensajes.
El tipo de autenticación se establece en las propiedades del objeto cliente OPC UA.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.