Crear un desencadenador de alarma

Cree un interruptor que desencadene la alarma de ConveyorChassisMalfunction.
  1. Cree un interruptor que desencadene la alarma:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Interruptor
      .
    2. Pase el cursor por encima del interruptor, seleccione
      Edit
      y escriba
      TriggerConveyorChassisMalfunctionAlarm
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Activo
      y
      ProjectName
      Modelo
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  2. Cree una etiqueta de desencadenador:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      TriggerAlarmLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Trigger the conveyor chassis malfunction alarm:
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.