Desplazarse por los nodos

Desplácese por el contenido del proyecto en
Vista del proyecto
.
  • Realice cualquiera de las siguientes acciones:
  • Seleccione cualquier nodo de la
    Vista del proyecto
    y empiece a escribir el nombre del nodo que desea buscar.
    Se seleccionará la nota coincidente.
    CONSEJO: Los nodos se buscan hacia abajo desde el nodo seleccionado actualmente. Si no hay ninguna coincidencia, la búsqueda continúa desde el primer nodo hasta el nodo seleccionado actualmente.
  • Para expandir el nodo seleccionado, pulse
    Right arrow
    .
  • Para contraer el nodo seleccionado, pulse
    Left arrow
    .
  • Para seleccionar el nodo inferior, pulse
    Down arrow
    .
  • Para seleccionar el nodo superior, pulse
    Up arrow
    .
  • Para seleccionar el nodo seleccionado anteriormente, seleccione
    Navegar hacia atrás
    .
  • Para seleccionar el nodo más reciente, seleccione
    Navegar hacia adelante
    .
  • Haga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto raíz y seleccione
    Contraer todo
    para contraer todos los nodos y facilitar la navegación.
  • Divida la
    Vista del proyecto
    en dos áreas por las que puede desplazarse por separado. Seleccione
    Vista en dos paneles del proyecto
    para dividir la vista. Seleccione
    Vista en dos paneles del proyecto
    de nuevo para quitar la división en la vista.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.