Medidor lineal
Establezca o muestre un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Comportamiento de cambio de valor | ValueChangeBehaviour | Modo de actualización de texto cuando el usuario escribe en el cuadro de texto. Al terminar de escribir = actualizar el valor después de que el usuario presione Entrar con un teclado físico o virtual (al presionar la tecla Esc o hacer clic fuera del objeto, se restablece el texto anterior); Al escribir = en tiempo real al escribir. | |
Ruta de acceso de imagen | ImagePath | Establece una imagen que se mostrará en lugar de la barra del medidor lineal. | |
Modo de coloración | ColorizationMode | Define el modo de coloración que se utilizará al aplicar el color seleccionado a la imagen. | |
Eventos
Valor modificado
- BrowseName
Entregue su opinión