Codificación
Modo de descodificación del contenido de la ubicación de la memoria.
- BrowseName
- Encoding
Valores
Value | DisplayName | Descripción |
---|---|---|
0 | Predeterminado | |
1 | Contador | |
2 | S5Time_Any | S5Time_AnyDescription |
3 | S5Time_10ms | S5Time_10msDescription |
4 | S5Time_100ms | S5Time_100msDescription |
5 | S5Time_1s | S5Time_1sDescription |
6 | S5Time_10s | S5Time_10sDescription |
7 | Cadena extendida | |
8 | Solo fecha | |
9 | LTime | |
10 | WString | |
11 | LTimeOfDay | |
12 | Cadena de caracteres anchos extendida |
Entregue su opinión