Editor de tablas
Utilice el editor de matrices para modificar los valores de las variables de matriz.
Elemento | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Añadir | Agrega una celda a una matriz no restringida. | |
Eliminar | Elimina una celda de una matriz no restringida. | |
Columna Celdas de tabla | Lista las celdas de la matriz. | |
Columna Valores de matriz | Enumera los valores de celdas de matriz que se pueden editar.
CONSEJO:
Si la matriz enumera colores, puede seleccionar la vista previa para abrir el selector de colores.
| |
Botón Aplicar | Aplica los cambios a los valores de la matriz y cierra el editor. | |
Botón Cancelar | Cancela los cambios en los valores de matriz y cierra el editor. | |
Botón Abrir en pestaña | Abre el editor de matrices en el panel central. |
Entregue su opinión