Área de memoria

Ubicación de la memoria del controlador en la que se leerán o se escribirán las etiquetas.
BrowseName
MemoryArea

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
CIO area
1
Work area
2
Holding area
3
Auxiliary area
4
Timer
5
Counter
6
DataMemory
7
EM area
8
EM area currentBank
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.