Alarma de frecuencia de cambio exclusiva

Monitoriza la frecuencia de cambio del valor de una variable en un tiempo establecido. Se activa cuando la frecuencia de cambio del valor de la variable monitorizada alcanza uno o más límites establecidos. Cuando se alcanzan varios límites de interés consecutivamente, la alarma indica solo el último límite alcanzado.
BrowseName
ExclusiveRateOfChangeAlarmController
SuperType
Alarma de límite exclusiva(ExclusiveLimitAlarmController)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tiempo de sondeo
PollingTime
Intervalo de referencia para monitorizar la frecuencia de cambio del valor de la variable.
Límite alto-alto
HighHighLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite alto
HighLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite bajo
LowLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite bajo-bajo
LowLowLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Habilitado
Enabled
(Heredado del controlador de alarma)
Activo
Active
(Heredado del controlador de alarma)
Reconocimiento automático
AutoAcknowledge
(Heredado del controlador de alarma)
Confirmación automática
AutoConfirm
(Heredado del controlador de alarma)
Variable de entrada
InputValue
(Heredado del controlador de alarma)
Mensaje
Message
(Heredado del controlador de alarma)
Gravedad
Severity
(Heredado del controlador de alarma)
Último evento
LastEvent
(Heredado del controlador de alarma)

Eventos

ExclusiveRateOfChangeAlarmType
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.