Configurar el panel de velocidad (type)

Agregue una etiqueta, un medidor y un botón que cambie de panel.
  1. Cree una etiqueta de velocidad:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SpeedPanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      SpeedLabel
      .
    3. En el panel
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Speed
      .
  2. Cree un medidor circular de velocidad:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SpeedPanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Medidor circular
      .
    2. Pase el cursor por encima del medidor, seleccione
      Edit
      y escriba
      SpeedGauge
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      ProjectName
      Modelo
      Speed
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. Cree un botón que cambie de panel:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      SpeedPanel (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Edit
      y escriba
      ChangePanelButton
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca el valor de la propiedad
      Texto
      en
      Change Panel
      .
    4. En
      Eventos
      , junto a
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y elija
      Cargadores de paneles
      {MainPanelLoader}
      MainPanelLoader
      Cambiar panel
      .
    5. En
      Argumentos de entrada
      , cree un vínculo dinámico entre
      NewPanel
      y
      ProjectName
      UI
      RemotePanels
      AccelerationPanel (type)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.