Crear una alarma de temperatura

Cree una alarma que le advierta cuando se supere un valor de temperatura establecido.
  1. Cree una variable de entrada:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Variable
      .
    2. Pase el cursor por encima de la variable, seleccione
      Edit
      y escriba
      TemperatureAlarmVariable
      :
  2. Cree la alarma:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Alarmas
      y seleccione
      Nuevo
      Alarma de nivel exclusiva
      .
    2. Pase el cursor por encima de la alarma, seleccione
      Edit
      y escriba
      TemperatureAlarm
      .
  3. Configure la alarma:
    1. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Variable de entrada
      y
      ProjectName
      Modelo
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    2. Establezca
      Límite alto
      en
      75
      .
    3. Establezca
      Confirmación automática
      en
      Verdadero
      .
    4. Establezca
      Mensaje
      en
      Temperature exceeds a safe level!
      .
    5. Establezca
      Gravedad
      en
      3
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.