FTP

FTP (Protocolo de transferencia de archivos) se utiliza para comunicar y transferir archivos entre equipos que están en una red TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet), como es el caso de Internet.
Una conexión FTP necesita dos partes para establecer la comunicación y comunicarse en la red: la Configuración del servidor FTP y la Configuración de cliente FTP.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.