Métodos
Un
método
es una acción o un subprograma que un evento realiza en determinadas circunstancias.Un evento realiza un método cuando:
- un evento se produce en tiempo de ejecución
- un evento requerido por un script de C# en tiempo de ejecución se produce en tiempo de ejecución
- una solicitud de un cliente OPC UA se produce en tiempo de ejecución
- un script C# se ejecuta en tiempo de diseño
Entregue su opinión