Crear un cliente OPC UA para capturar objetos de la interfaz de usuario

Cree un cliente OPC UA que capture los objetos de la interfaz de usuario del proyecto del servidor y rellene el proyecto del cliente con ellos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    OPC-UA
    y seleccione
    Nuevo
    Cliente OPC UA
    .
  2. En
    Propiedades
    , establezca el valor de la propiedad
    URL de punto de conexión del servidor
    en
    URL de punto de conexión
    del servidor OPC UA.
    CONSEJO: El valor de la propiedad
    URL de punto de conexión
    se establece durante la configuración del servidor OPC UA. Consulte Crear un servidor OPC UA para insertar objetos de la interfaz de usuario.
  3. Cree ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución1:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Configuraciones de tiempo de ejecución
      , seleccione
      Add
      .
    2. En
      ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución1
      , establezca
      Modo de sincronización de contenido
      en
      Sincronización completa
      .
    3. En
      ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución1
      , establezca
      Incluir nodo de origen remoto
      en
      Verdadero
      .
    4. En
      ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución1
      , cree un vínculo dinámico entre
      Nodo de destino local
      y
      ProjectName
      UI
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    5. En
      ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución1
      , establezca
      Incluir nodo de origen remoto
      en
      /Objects/
      ServerProjectName
      /UI/RemotePanels
      .
      ServerProjectName
      Nombre del proyecto. Por ejemplo
      ImportUIServer
  4. Cree ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución2:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Configuraciones de tiempo de ejecución
      , seleccione
      Add
      .
    2. En
      ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución2
      , establezca
      Modo de sincronización de contenido
      para
      Importar y sincronizar valores
      .
    3. En
      ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución2
      , cree un vínculo dinámico entre
      Nodo de destino local
      y
      ProjectName
      Modelo
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    4. En
      ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución2
      , establezca
      Incluir nodo de origen remoto
      en
      /Objects/
      ServerProjectName
      /Model
      .
      ServerProjectName
      El nombre del proyecto. Por ejemplo
      ImportUIServer
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.