Alarma de nivel no exclusiva

Monitorea cuándo se alcanzan los valores de interés de las variables relativas a cantidades físicas. Se activa cuando el valor de la variable monitoreada alcanza uno o más límites de interés. Cuando se alcanzan varios límites de interés consecutivamente, la alarma indica que se alcanzaron todos los límites.
BrowseName
NonExclusiveLevelAlarmController
SuperType
Alarma de límite no exclusiva(NonExclusiveLimitAlarmController)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Límite alto-alto
HighHighLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite alto
HighLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite bajo
LowLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Límite bajo-bajo
LowLowLimit
(Heredado de la alarma de límite)
Habilitado
Enabled
(Heredado del controlador de alarma)
Activo
Active
(Heredado del controlador de alarma)
Reconocimiento automático
AutoAcknowledge
(Heredado del controlador de alarma)
Confirmación automática
AutoConfirm
(Heredado del controlador de alarma)
Variable de entrada
InputValue
(Heredado del controlador de alarma)
Mensaje
Message
(Heredado del controlador de alarma)
Gravedad
Severity
(Heredado del controlador de alarma)
Último evento
LastEvent
(Heredado del controlador de alarma)

Eventos

NonExclusiveLevelAlarmType
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.