Agregar un tipo de pantalla

Cree un tipo de pantalla en la carpeta
Pantallas
.
Requisitos previos
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Pantallas
    y seleccione
    Nuevo
    Pantalla
    .
  2. (Opcional) En
    Propiedades
    , establezca las propiedades del tipo de pantalla.
    CONSEJO:
    De forma predeterminada, cada nueva pantalla se extiende hasta cubrir todo el objeto principal.
    Para obtener más información, pase el cursor por encima de las propiedades.
    Cada instancia del tipo de pantalla utiliza estas propiedades como propiedades predeterminadas.
  3. (Opcional) Agregue objetos gráficos al tipo de pantalla.
    Cada instancia del tipo de pantalla incluye los objetos secundarios del tipo de pantalla. No puede quitar objetos heredados por instancias de pantalla de los tipos de pantalla.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.