Configurar un salvapantallas o un cierre de sesión automático

Configure un protector de pantalla o un cierre de sesión automático para que la pantalla de inicio de sesión muestre un elemento de inicio de sesión inicialmente oculto, como un rectángulo, una vez transcurrido el periodo de inactividad.
  1. En el proyecto que contiene el objeto rectángulo que será el protector de pantalla, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
    CONSEJO: Para mostrar u ocultar el protector de pantalla del rectángulo de inicio de sesión, active la propiedad
    Visibilidad
    tanto en tiempo de ejecución como en tiempo de diseño.
  2. Seleccione
    Scripts
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre
    Tiempo de espera de inactividad
    directamente hacia
    MainWindow (type)
    o hacia la
    Vista del proyecto
    en la que desea mostrar el protector de pantalla.
  4. En
    Bibliotecas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  5. Con
    IdleTimeoutLogic
    seleccionado en
    Vista del proyecto
    , en
    Propiedades
    , en
    Enabled,
    seleccione
    Verdadero
    .
  6. En
    Duration
    , establezca el tiempo de espera de inactividad.
  7. En
    Vista del proyecto,
    expanda la
    IdleTimeoutLogic
    importada.
  8. Seleccione
    OnTimeout
    .
  9. En
    Propiedades
    , después de
    OnTimeout
    , seleccione
    Edit
    y, a continuación, seleccione
    Comandos
    Comandos de variables
    Conmutar
    .
    Este comando alterna el valor
    Enabled
    al final del tiempo de espera.
  10. En los argumentos del método
    OnTimeout
    , después de
    VariableToModify
    , elija
    Seleccionar nodo
    .
  11. Seleccione la propiedad
    Visibilidad
    del objeto
    Rectángulo
    .
    CONSEJO: Puede crear una pantalla de inicio de sesión para que aparezca después de cerrar sesión automáticamente. Un ejemplo de pantalla de inicio de sesión puede incluir un objeto rectángulo inicialmente oculto que se ajuste al tamaño de la ventana principal y que tenga
    Visibilidad
    establecido en
    Falso
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal