Organizar las etiquetas importadas

Organice las etiquetas importadas en carpetas. Las etiquetas importadas se mantienen sincronizadas con el controlador una vez que se mueven a distintas carpetas.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no
recomienda separar ni reorganizar las etiquetas contenidas en una etiqueta estructurada porque la estructura de etiqueta inicial se restaura si se vuelve a sincronizar la etiqueta.
  1. Para organizar las etiquetas importadas
  2. En la
    Vista del proyecto
    , desplácese a
    Etiquetas
    en una
    Estación de comunicación
    .
  3. Para crear una carpeta, haga clic con el botón derecho en el objeto
    Etiquetas
    y seleccione
    Nuevo
    Carpeta
    .
  4. Mueva las etiquetas importadas a la carpeta.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.