Alineación horizontal

Alineación del objeto en el eje horizontal. A la izquierda = El lado izquierdo está ubicado en el lado izquierdo del contenedor, excepto el margen izquierdo; A la derecha = el lado derecho se coloca en el lado derecho del contenedor, excepto el margen derecho; Al centro = el centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto los márgenes izquierdo o derecho; Estirar = El ancho del objeto es igual al ancho de contenedor, excepto los márgenes izquierdos o derecho.
BrowseName
HorizontalAlignment

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
Izquierda
El lado izquierdo se coloca en el lado izquierdo del contenedor, excepto en el margen izquierdo.
1
A la derecha
El lado derecho se coloca en el lado derecho del contenedor, excepto en el margen derecho.
2
Al centro
El centro del objeto se coloca en el centro del contenedor, excepto en los márgenes izquierdo y derecho.
3
Estirar
El ancho del objeto es igual que el ancho de contenedor, excepto en los márgenes izquierdos y derecho.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.