Criar um NetLogic que obtém a UI

Criar um NetLogic que obtém a UI

Crie um NetLogic que obtenha elementos da UI do servidor OPC UA.
Defina o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
  1. Para criar um NetLogic que obtém a UI
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    MainWindow (type)
    e selecione
    Novo
    NetLogic em tempo de execução
    .
  3. Passe o mouse sobre o NetLogic, selecione
    Edit
    e digite
    UIFetcher
    .
  4. Clique duas vezes no NetLogic.
    O editor de código externo é aberto.
  5. No editor de código, substitua o código existente pelo seguinte código:
    #region StandardUsing using System; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using FTOptix.OPCUAServer; #endregion public class UIFetcher : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { myDelayedTask = new DelayedTask(LoadRemotePanel, 2000, LogicObject); myDelayedTask.Start(); } public void LoadRemotePanel() { var clientPanelLoader = (PanelLoader)LogicObject.Owner.Get("ClientPanelLoader"); var remoteMainPanel = Project.Current.Get("UI/RemotePanels/MainPanel"); if (remoteMainPanel == null) { Log.Error("Remote server main panel not found"); return; } clientPanelLoader.ChangePanel(remoteMainPanel.NodeId, NodeId.Empty); } [ExportMethod] public void ReloadRemote() { Start(); } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped myDelayedTask.Dispose(); } private DelayedTask myDelayedTask; }
  6. Salve o código.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal