Alarme de índice de alteração não exclusivo

Monitora o índice de alteração do valor de uma variável em um tempo definido. É ativado quando o índice de alteração do valor da variável monitorada alcança um ou mais limites definidos. Quando vários limites desejados são alcançados consecutivamente, o alarme sinaliza todos os limites alcançados
BrowseName
NonExclusiveRateOfChangeAlarmController
SuperType
Alarme de limite não exclusivo(NonExclusiveLimitAlarmController)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Tempo de sondagem
PollingTime
Intervalo de referência para monitoramento do índice de alteração do valor da variável
Limite muito alto
HighHighLimit
(Herdado do Alarme de limite)
Limite alto