Caixa de combinação

Seleção suspensa cujos elementos são obtidos de um modelo dos nós do projeto ou de uma ou mais tabelas do banco de dados
BrowseName
ComboBox
SuperType
Elemento(Item)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Texto
Text
(somente com Modo=Editável) Texto do elemento escrito/selecionado. Pode ser usado para criar lógicas personalizadas (por exemplo, criar novos nós)
Modelo
Model
Referência ao modelo de informação ou ao banco de dados usado para obter os dados
Valor selecionado
SelectedValue
Valor da propriedade definido em Caminho do valor selecionado quando um elemento é selecionado em tempo de execução