Tipos de método em tempo de execução
Os métodos são executados em tempo de execução quando um evento ocorre.
Métodos locais em tempo de execução
Os métodos locais são expostos por objetos de projeto, incluindo:
- Alarmes
- Registradores
- Bancos de dados
- Objetos gráficos
Por exemplo, objetos
Vídeo
expõem o método Reproduzir
que inicia a reprodução do vídeo.Métodos globais em tempo de execução
Os métodos globais são expostos independentemente do nó selecionado. Os métodos globais são divididos nestas categorias:
- Comandos de variáveis
- Comandos principais
- Comandos de alarme
- Comandos da interface do usuário
- Comandos de receita
Por exemplo, o método
Reconhecer todos
reconhece todos os alarmes.Dê sua opinião