Layout horizontal

Painel que organiza automaticamente os objetos gráficos diretamente filhos, de forma horizontal, um ao lado do outro
BrowseName
RowLayout
SuperType
Contêiner(Container)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Alinhamento do conteúdo
ContentAlignment
Alinhamento horizontal dos filhos. Alinhados à esquerda: os filhos são ancorados no lado esquerdo, Alinhados ao centro: os filhos são ancorados no centro; Alinhados à direita: os filhos são ancorados no lado direito
Quebra automática
Wrap
Defina o modo de quebra automática para o conteúdo do layout
Lacuna horizontal
HorizontalGap
Espaço entre colunas no layout