Gerenciar traduções
Use APIs C# para ler ou gravar as strings traduzidas dentro dos objetos
LocalizationDictionary
. As APIs são fornecidas pela classe estática InformationModel
.Classe LocalizedText
LocalizedText
Cada API tem uma instância da classe C#
LocalizedText
entre seus próprios argumentos, que identifica uma chave/linha ou uma string específica traduzida em um LocalizationDictionary
. Ela contém as seguintes propriedades:- NamespaceIndex(int)
- Identificador do namespace do projeto ao qualLocalizationDictionarypertence.DICA: SeLocalizationDictionaryestiver no mesmo projeto do NetLogic, não será necessário especificarNamespaceIndexna criação de umLocalizedText.
- TextId(string)
- Uma chave com a qual as traduções de uma string podem ser associadas.
- LocaleId(string)
- Uma ID de localidade. Por exemplo:en-US.
- Text(string)
- Uma string traduzida.
Dê sua opinião