Sessão da interface do usuário

Sessão da interface do usuário é um contexto de tempo de execução no qual os usuários executam operações de leitura ou gravação com base em permissões.

Esta seção inclui

  • Visão geral da sessão da interface do usuário e mecanismos de apresentação
  • Configurações de tempo limite de inatividade e protetor de tela
  • Dimensionamento da interface do usuário
  • Localidades e texto localizado
  • Sistemas de medição e unidades de engenharia
  • Opções de fuso horário para alarmes
  • Download de arquivos e rastreamento de carregamento de arquivos
  • Visão geral dos nós de sessão

Visão geral

O objeto Sessão da interface do usuário determina informações da sessão, como os grupos aos quais um usuário pertence e sua localidade. Use essas informações para criar interfaces dinâmicas com base em permissões, configurações ou propriedades personalizadas.
Uma sessão interativa:
  • Cria a janela inicial de cada sessão interativa.
  • Exibe uma interface do usuário interativa para o usuário em tempo de execução.
  • Inclui as instâncias dos objetos gráficos adicionadas em tempo de design. Baseie as instâncias de objetos gráficos na lógica de navegação dinâmica. Use o status global da máquina ou do projeto com base no status do controlador. Use o status da sessão para permissões de usuário e localidade da sessão. Crie a lógica por meio de painéis de navegação, NetLogic ou exibindo e ocultando objetos.

Sessão da interface do usuário e mecanismos de apresentação

Uma Sessão da interface do usuário é gerada sempre que você acessa uma instância da sessão em tempo de execução. Por exemplo, sempre que você acessa um mecanismo de apresentação da Web, cria uma sessão independente que não se anexa à sessão do mecanismo de apresentação nativo. Para obter mais informações sobre mecanismo de apresentação, consulte Mecanismos de apresentação.
Neste exemplo, as páginas de início nas sessões interativas para Usuário1, Usuário2 e Usuário3 são instâncias da página de início definidas no mecanismo de apresentação.
Cada página de início inclui várias instâncias dos mesmos objetos
A
,
B
e
C
. Os objetos são exibidos ou ocultos com base nas lógicas dinâmicas de cada usuário. O texto é traduzido com base na localidade do usuário.
Exemplo: Sessão da interface do usuário e mecanismo de apresentação
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal