Configurar o rodapé do relatório

Configure a parte inferior do relatório.
  1. Para configurar o rodapé do relatório
  2. Crie um divisor:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      Rodapé
      e selecione
      Novo
      Retângulo
      .
    2. Defina a
      Cor da borda
      como
      #000000
      .
    3. Defina a
      Cor de preenchimento
      como
      #000000
      .
    4. Defina o
      Alinhamento horizontal
      como
      Alongar
      .
    5. Defina a
      Altura
      como
      0.019685mm
      .
    6. Defina a
      Margem superior
      como
      0.375mm
      .
  3. Adicione numeração de página:
    1. Clique com o botão direito do mouse em
      Rodapé
      e selecione
      Novo
      Rótulo
    2. Passe o mouse sobre o rótulo, selecione
      Edit
      e digite
      PageNumeration
      .