Métodos globais para o modelo de informação

Os métodos globais criam ou removem nós no modelo de informação em tempo de execução.

Método CreateObject

Cria um novo objeto no modelo de informação.
Descrições dos argumentos:
Argumento
E/S
Descrição
BrowseName
E
Nome do nó
ObjectType
E
Tipo de objeto
ParentNode
E
Nó pai do objeto a ser criado
RefernceType
E
Reservado para uso futuro
CreatedNodeId
S
Atributo NodeId atribuído em tempo de execução

Método CreateVariable

Cria uma variável no modelo de informação.
Descrições dos argumentos:
Argumento
E/S
Descrição