Criar um modelo do Optix
Crie um modelo do Optix que contenha todo o conteúdo padrão para que os projetos sejam baseados no modelo. Você pode criar um modelo do Optix a partir de um projeto existente.
- Adicione o conteúdo que você deseja que apareça como conteúdo padrão em qualquer projeto a ser criado com o modelo do Optix.
- Na barra de ferramentas, selecione a seta para baixo depois deSalvare selecione .
- EmSalvar projeto como, preencha:
- Nome. Digite o novo nome do modelo.
- Salvar como tipo. SelecioneModelo do Optix (*.optixt).
- Localização. O local dos modelos do Optix é somente leitura.DICA: Os modelos do Optix são armazenados emC:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Os nomes dos modelos são prefixados comFTOptix_template_.
- (opcional)Usar o controle de versão. Selecione para rastrear as alterações feitas no modelo do Optix e armazene o modelo em um repositório Git.
- (opcional)Criptografar segredos. Selecione para criptografar dados confidenciais contidos no modelo do Optix.
- SelecioneOK.Para exibir o novo modelo do Optix, role para a direita conforme necessário para ver o modelo do Optix. O nome exclusivo do modelo definido pelo usuário aparece em um bloco na parte superior deNovo projeto.
- (opcional) Para marcar um modelo como favorito e evitar ter que rolar a página para selecioná-lo, selecione
Adicionar aos favoritos.Os modelos favoritos aparecem em ordem alfabética após os modelos padrão.DICA: Para não especificar mais um modelo como favorito, selecione
Remover dos favoritos. O modelo retorna à sua posição original após os modelos padrão.
Dê sua opinião