- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Adicionar um intervalo a uma variável
Adicione limites mínimo e máximo a variáveis numéricas. Os limites impõe certos comportamentos quando o valor está fora dos limites.
- NaExibição de projeto, selecione uma variável.
- EmPropriedades, clique com o botão direito do mouse no nome da variável numérica e selecione .
- EmEURange, preencha:
- Limite baixo. O limite baixo do valor da variável.
- Limite alto. O limite superior do valor da variável.
- Restringir. SeVerdadeiro, restringe os valores da variável aos limites baixo e alto.
range
Dê sua opinião