Objetos inteligentes

Objetos inteligentes

Verifique se o recurso está configurado. Consulte Configurar objetos inteligentes.
  1. Para criar instâncias de controladores, clique com o botão direito do mouse na pasta
    SmartObjects
    e selecione:
    Novo
    SmartObjects
    Tipo
    SmartObjectImporter
    .
    Se você tiver vários controladores, deverá criar várias instâncias.
  2. Defina as configurações para o controlador:
    1. No
      ControllerFilePath
      , digite o caminho do arquivo para o controlador.
    2. Em
      IPAddress
      , digite o endereço IP do controlador.
  3. Clique com o botão direito do mouse no controlador e execute as ações a seguir:
    1. Para ler o modelo de Objetos inteligentes, execute o método
      ReadModels
      .
      Novas propriedades de SmartObjectImporter são exibidas, seguindo a convenção de nomenclatura
      Destino para
      so_model_name
      . Você pode usar essas propriedades para definir o local do modelo do
      FactoryTalk Optix
      para modelos de objetos de sincronização.
    2. Para mover o modelo de Objetos inteligentes para o modelo do FTOptix, execute o método
      ImportSmartObjects
      .
      Os modelos SmartObjectImporter importados aparecem no local predefinido, seguindo a convenção de nomenclatura
      Destino para
      so_model_name
      . Você pode usar essas propriedades para definir o local do modelo do
      FactoryTalk Optix
      para modelos de objetos de sincronização.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal