Porta serial

Representa um canal de comunicação serial, configurável de acordo com o protocolo usado pelo controlador, para criar protocolos do tipo solicitação/resposta ou tipo evento
BrowseName
SerialPort
SuperType
Objeto(BaseObjectType)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Nome da porta
PortName
Número da porta serial COM a ser usada para o serviço de ligação no qual o modem está conectado
Taxa de transmissão
Baudrate
Velocidade da comunicação serial (Taxa de transmissão). O valor da velocidade de comunicação deve ser definido para corresponder ao do dispositivo com o qual você pretende se comunicar
Tamanho dos dados
DataSize
Número de bytes exigidos pelo protocolo de comunicação em questão