Configurar as seções do relatório

Configure o corpo principal do relatório.
  1. Configure a seção de grade do relatório:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      Seções
      e selecione
      Novo
      Seção Grade de dados
      .
    2. Em
      Propriedades
      , crie um vínculo dinâmico entre
      Modelo
      e
      ProjectName
      Modelo
      MotorObjects
      .
    3. Defina a
      Margem direita
      e a
      Margem esquerda
      como
      0.15
      .
  2. Configure a coluna Nome do motor:
    1. Em
      Propriedades
      , clique duas vezes em
      ColunaDaGradeDeDados1
      e digite
      MotorNameCol
    2. Em
      ModeloDoItemDeDados
      , crie um vínculo dinâmico entre a propriedade
      Texto
      e
      Aliases
      {Item}
      Motor@BrowseName