- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Log.Node(node, verbose)
Retorna uma string que contém o caminho do nó passado no argumento. O segundo argumento é opcional e insere o
NodeID
e o tipo de objeto na string retornada.static string Node(IUANodenode, boolverbose);
Argumentos
- node(IUANode)
- Nó para o qual o caminho deve ser gerado em um formato de string.
- verbose(bool)
- false(default)
- Não insere informações adicionais na string retornada.
- true
- Insere oNodeIDe o tipo de objeto na string retornada.
Retornos
- string
- Caminho do nó passado como o argumento. Com base no valor do argumentoverbose, ele também pode conter oNodeIde o tipo de objeto.
Exemplos
O exemplo a seguir mostra uma API que gera uma mensagem que consiste na string
e noErro no nó
NetLogic path
, retornados como uma string pela API Log.Node
:Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
Dê sua opinião