Tipos de alarmes personalizados
Crie tipos personalizados de alarme ao configurar propriedades adicionais para o alarme.
Os tipos personalizados de alarme exibem colunas adicionais na
Grade de alarmes
. Por exemplo, crie uma propriedade adicional de alarme para que a Grade de alarmes
exiba o nome do sistema mecânico afetado pelo alarme.A criação de tipos personalizados de alarme proporciona eficiência e consistência por meio da reutilização. Reutilize alarmes criando instâncias de um tipo de alarme. Por exemplo, configure uma máquina com vários detectores de temperatura. Em vez de configurar alarmes individuais para cada detector, configure um tipo de alarme
TemperatureAlarm
e crie uma propriedade DetectorID
para o tipo de alarme. Conecte o detector à variável monitorada.Ao criar instâncias do alarme
TemperatureAlarm
na Grade de alarmes
, você pode filtrar os alarmes por uma DetectorID
específica da máquina.Dê sua opinião