Criar uma interface para filtrar dados numéricos

Crie uma caixa de texto que permita filtrar as propriedades do motor com base em consultas inseridas.
  1. Crie a caixa de texto do filtro de consulta:
    1. Clique com o botão direito do mouse em
      MainWindow (type)
      e selecione
      Novo
      Controles básicos
      Caixa de texto
      .
    2. Passe o mouse sobre a caixa de texto, selecione
      Edit
      e digite
      NumericFilterTextBox
      .
    3. Em
      Propriedades
      , crie um vínculo dinâmico entre
      Texto
      e
      ProjectName
      UI
      MotorNumericGrid
      Consulta
      .
      Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
    4. Defina
      Texto de espaço reservado
      como
      SELECT * FROM Model WHERE
      {Conditions}
      .
  2. Crie o rótulo do filtro de consulta:
    1. Clique com o botão direito do mouse em
      MainWindow (type)
      e selecione
      Novo
      Controles básicos
      Rótulo
      .
    2. Passe o mouse sobre o rótulo, selecione
      Edit
      e digite
      Num