Posição
Alinhamento do controle em relação ao contêiner
- BrowseName
- Position
Valores
Valor | DisplayName | Descrição |
---|---|---|
0 | Superior esquerdo | O elemento é encaixado no canto superior esquerdo |
1 | Centro superior | O elemento é encaixado no centro da borda superior |
2 | Superior direito | O elemento é encaixado no canto superior direito |
3 | Centro esquerdo | O elemento é encaixado no centro da borda esquerda |
4 | Centro | O elemento é centralizado (vertical e horizontalmente) ao contêiner |
5 | Centro direito | O elemento é encaixado no centro da borda direita |
6 | Inferior esquerdo | O elemento é encaixado no canto inferior esquerdo |
7 | Centro inferior | O elemento é encaixado no centro da borda inferior |