Métodos globais para variáveis

Use comandos de variáveis para modificar valores de variáveis em tempo de execução.

Incrementar valor

Aumenta o valor de uma variável usando o valor definido.
Argumentos de entrada
Argumento
Descrição
VariableToModify
Variável cujo valor será incrementado
Delta
Valor de aumento da variável
ArrayIndex
(somente para matriz) Célula a ser modificada

Definir valor de bit

Define o valor de um bit específico de uma variável.
Argumentos de entrada
Argumento
Descrição
VariableToModify
Valor a ser modificado
Value
Valor a ser definido
ArrayIndex
(somente para matriz) Célula a ser modificada
Bit