Configurar conteúdo personalizado

Configure um conteúdo personalizado modificando as propriedades do publicador MQTT e definindo formatos de string de cabeçalho e de registro.
  1. Para configurar conteúdo personalizado
  2. Na Exibição de projeto, selecione o Publicador MQTT que você deseja modificar.
  3. Nas propriedades, em
    Formatador de conteúdo
    :
    1. Defina
      PF habilitado
      como
      Verdadeiro
      .
      O Formatador de conteúdo está habilitado.
    2. Ao lado do
      Cabeçalho do PF
      , selecione o vínculo dinâmico.
    3. Na nova janela, na guia
      Avançado
      , defina o formato da string de cabeçalho e selecione
      Fechar
      .
    4. Ao lado do
      Registro do PF
      , selecione o vínculo dinâmico.
    5. Na nova janela, na guia
      Avançado
      , defina o formato da string de registro e selecione
      Fechar
      .
      DICA: Se você não tiver nenhum registro, pode deixar o
      Registro do PF
      em branco.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal