Contêineres do Docker

Crie imagens do
Docker®
com
Aplicativos FactoryTalk Optix
e execute esses aplicativos em contêineres do
Docker
.
IMPORTANTE:
A
Rockwell Automation
não se responsabiliza por nenhum software de terceiros, incluindo, entre outros, seu desempenho, segurança, atualizações ou compatibilidade com nossos produtos.Qualquer uso de software de terceiros é feito por sua própria conta e risco, e não fornecemos suporte, garantias nem asseguramos o funcionamento de tais softwares.Os usuários devem consultar os respectivos fornecedores de terceiros para obter assistência e informações sobre termos de licenciamento.

Esta seção inclui

  • Implementação baseada em contêineres e requisitos do host.
  • Métodos de licenciamento, limites de tempo de execução e limitações de contêineres.
  • Criação de uma imagem do Docker para um aplicativo.
  • Execução de contêineres com direitos online.
  • Execução de contêineres com direitos offline.
  • Parâmetros de execução do Docker.
  • Solução de problemas de inicialização, licenciamento e tempo de execução.

Visão geral

A implementação de
Docker®
empacota um
Aplicativo FactoryTalk Optix
e seu ambiente de tempo de execução Linux em uma imagem. Essa abordagem ajuda você a executar o mesmo aplicativo em um ambiente de contêiner consistente. Ela também oferece suporte a cenários de implementação e atualização para sistemas baseados em contêiner.

Requisitos

Para usar contêineres do
Docker
, instale o
Docker
e use ferramentas que ofereçam suporte a imagens de contêiner Linux x86 64 e Dockerfiles. Crie a imagem a partir de um aplicativo exportado compatível e execute o contêiner em um host que ofereça suporte à mesma imagem de contêiner.

Licenciamento e limitações

O tempo de execução contínuo requer uma licença válida. Sem uma licença válida, o aplicativo para após 120 minutos. O licenciamento online valida a licença enquanto o contêiner é executado e requer conectividade com a Internet. O licenciamento offline valida a licença sem conectividade com a Internet e é adequado para redes isoladas ou restritas.
Selecione o método de licenciamento que corresponde ao ambiente de implementação. O licenciamento online é adequado para sistemas conectados que mantêm acesso ao serviço de licenciamento. O licenciamento offline é adequado para sistemas que bloqueiam o acesso à rede externa ou exigem validação local da licença.
  • Os contêineres não oferecem suporte ao mecanismo de apresentação nativo. Use um mecanismo de apresentação da Web se o aplicativo exigir uma interface gráfica.
  • O serviço de implementação e atualização usa a porta 49100. Mapeie a porta externa 49100 para a porta interna 49100. Não mapeie este serviço para uma porta externa diferente.
  • Use uma política de reinicialização automática para que o contêiner reinicie após uma falha.
Para obter mais informações sobre licenciamento e ativação, consulte o Guia de instalação do FactoryTalk Optix.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal