Configurar o modo de autenticação
Altere o modo de autenticação padrão para permitir que usuários locais e do domínio façam logon em tempo de execução.
Pré-requisitos
Para permitir que os usuários do Active Directory autentiquem:
- Configure o servidor do Active Directory. Consulte Configurar o Active Directory para autenticação de usuário.
- Ou:
- Obtenha o nome de domínio e o endereço do servidor do Active Directory.
- Verifique se o clienteWindowsestá no domínio do Active Directory.
Para permitir que os usuários do LDAP autentiquem, obtenha o:
- Endereço do servidor do LDAP
- Arquivo de certificado de CA Base64 exportado do servidor do Active Directory ou de um computador no domínio
DICA:
Para usar LDAP sobre SSL (LDAPS), adicione
ldaps://
antes do endereço do servidor.- Para configurar o modo de autenticação
- NaExibição de projeto, selecione o nó raiz.
- EmPropriedades, expandaAutenticaçãoe, emModo de autenticação, selecione um tipo de autenticação:
- Somente modelo. Usuários criados emFactoryTalk Optix Studio.
- Somente local. Usuários locais do computador.
- Somente domínio. Usuários do Active Directory e do LDAP.
- Domínio e local. Usuários do Active Directory, do LDAP e do computador local.
- Domínio, local e modelo. Usuários do Active Directory e LDAP, usuários de máquinas locais e usuários criados noFactoryTalk Optix Studio.
- OAuth 2.0. Usuários autorizados com o protocolo OAuth 2.0.
- Configure as propriedades para o modo de autenticação selecionado.Para mais informações, consulte Propriedades de autenticação.
authenticate
authentication
Dê sua opinião