A seleção do usuário foi alterada
Evento disparado quando o usuário altera o valor ou o status atual do controle
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Item selecionado | SelectedItem | Elemento selecionado quando o objeto é inicializado em tempo de execução (se estiver vazio, é inicializado sem seleções). Após a inicialização, esta propriedade exibe o nó correspondente ao elemento selecionado (o acesso à propriedade é de leitura e de gravação quando os dados são obtidos dos nós do projeto, e somente leitura quando são obtidos de um banco de dados) | |
Valor selecionado | SelectedValue | Valor da propriedade definido em Caminho do valor selecionado quando um elemento é selecionado em tempo de execução | |