- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Aggiunta del controllo versioni a un progetto esistente
Se si crea un progetto che non dispone del controllo delle versioni, non compaiono icone per il commit, push o pull delle modifiche o per visualizzare la cronologia.
Aggiungere il controllo delle versioni a un progetto esistente tramite l'opzione
Salva con nome
. Se si seleziona Utilizza controllo versione
, Salva con nome
crea un repository locale per il progetto. È quindi possibile salvare e confermare le modifiche come se fosse stato creato il progetto con il controllo delle versioni.- Dopo aver aperto il progetto che non ha il controllo delle versioni configurato, nella barra degli strumenti principale selezionare la freccia in giù dopo, quindi selezionareSalvaSalva con nome.
- InSalva progetto con nome, immettere:
- Nome. Il nome del progetto.
- Percorso. La cartella che conterrà il progetto.
- Utilizza controllo versione. Selezionare per aggiungere il controllo delle versioni al progetto.SUGGERIMENTO:Se il progetto ha già il controllo delle versioni eUtilizza controllo versioneè già selezionato,FactoryTalk Optix Studiocrea un nuovo repository locale per il progetto senza cronologia di commit precedente.
- SelezionareOK.
Fornire un feedback