- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Costruttore: PeriodicTask(action, periodMilliseconds, excutingNode)
Un'attività
PeriodicTask
esegue codice a intervalli di tempo regolari.PeriodicTask(Action action, int periodMilliseconds, IUANode executingNode);
Argomenti
- action(Action)
- Il metodo o l'espressione lambda da eseguire.
- periodMilliseconds(int)
- Il tempo tra le esecuzioni del metodo o dell'espressione lambda.
- executingNode(IUANode)
- Il nodo in cui viene eseguito il codice.
Esempio
L'attività
myPeriodicTask
esegue il metodo IncrementVariable()
ogni secondo (1.000 millisecondi). Il metodo incrementa il valore della variabile variable1
di un'unità ogni volta che viene eseguito.public override void Start() { myPeriodicTask = new PeriodicTask(IncrementVariable, 1000, LogicObject); myPeriodicTask.Start(); } public override void Stop() { myPeriodicTask.Dispose(); } private void IncrementVariable() { variable1.Value = variable1.Value + 1; } private PeriodicTask myPeriodicTask;
SUGGERIMENTO:
In questo esempio il metodo
IncrementVariable()
non ha un argomento PeriodicTask
perché la semplicità del codice non richiede l'annullamento dell'attività.Fornire un feedback