Creazione di una lista

Creare una lista che visualizza i dati provenienti dal DataStore.
  1. Creare una lista:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli dati
      Lista
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla lista, selezionare
      Edit
      e immettere
      RandomDataListBox
      .
  2. Configurare la lista:
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
    1. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Model
      e
      ProjectName
      DataStores
      RandomStringsDataStore
      .
    2. Creare un collegamento dinamico avanzato tra
      Query
      e
      Testo
      di
      DataFilterTextBox
      utilizzando un formattatore stringa.
      Formato
      SELECT Column1 FROM Table1 WHERE Column1 LIKE '%{0}%'
      {0} DynamicLink
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      DataFilterTextBox
      Testo
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
    3. Creare un collegamento dinamico tra
      Percorso del valore visualizzato
      e
      {Aliases}
      {Item}
      PointedNode
      Colonna1
      .
      MANCIA: Potrebbe essere necessario immettere
      Column1
      manualmente.
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
    4. Creare un collegamento dinamico tra
      Ordina per
      e
      {Aliases}
      {Item}
      PointedNode
      Colonna1
      .
      MANCIA: Potrebbe essere necessario immettere
      Column1
      manualmente.
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.