Importazione o esportazione di ricette durante il runtime
Utilizzare lo script NetLogic RecipeImportExport per importare ricette da un file
CSV
o esportare ricette in un file CSV
a runtime.- Dalla barra degli strumentiFactoryTalk Optix Studio, selezionareLibrerie dei template
- InLibrerie:
- SelezionareScript.
- Dal riquadro a destra, trascinareImportatore ed esportatore di ricettein una cartella nel riquadroVista progettodiFactoryTalk Optix Studio.TrascinareImportatore ed esportatore di ricettenella cartellaModello.
- SelezionareChiudi.
- Nel riquadroVista progetto, selezionare l'oggettoRecipeImportExport.
- Nel riquadroProprietà:
- Nella proprietàSchemaRicetta, selezionare lo schema ricetta dell'oggetto di riferimento.
- NelCSVFileimmettere il percorso completo del fileCSVda importare o esportare.C:\temp\export_recipes.csvNOTA: I campi del fileCSVda importare devono corrispondere alle colonne del database.
- Nella proprietàCSVSeparator, impostare il delimitatore CSV.
- Per delimitare i campi con le virgolette nel fileCSV, impostare la proprietàWrapFieldssuVero.
- Configurare i pulsanti per attivare l'importazione o l'esportazione:
- Aggiungere un oggetto Button in un contenitore e associare il suo evento MouseClick al metodo NetLogic Import.
- Aggiungere un oggetto Button in un contenitore e associare il suo evento MouseClick al metodo NetLogic Export.
Per ulteriori informazioni, vedere Oggetti di controllo di base.
Fornire un feedback